This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:当 TPS7A49 EVM NR/NSS 接地时、输出电压为0

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127470/tps7a49-when-the-tps7a49-evm-nr-nss-is-grounded-the-output-voltage-is-0

器件型号:TPS7A49

当 TPS7A49 EVM NR/NSS 接地时、输出电压为0。

芯片手册介绍了可实现软启动的解决方案、因此如果接地?Ω、为什么不能启动

此外、当我将输入电压从7V 更改为10V 更改为30V 时、输出电压变为4.9V 至2.8V 至0V。

输出电压饱和为零、直到我在引脚上添加一个电容器。

我有2个假设、我的电压上升得太快、或者引脚实际上无法接地。x

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NR/SS 引脚是内部基准电压的输出、因此接地时不允许基准电压上升。 此引脚无法接地。

    此致、

    Nick