This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:不一致

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127206/tps7a39-inconsistent

器件型号:TPS7A39

我对 LDO、特别是 TPS7A39有一些问题。 我在实现过程中取得了非常不一致的成功、我遇到了几个故障、其中正侧输出是正电源电压、负输出的读数接近0.5V 左右。  

此外、由于这些器件的运行时间大约为30%、因此我不确定导致故障的原因、这一事实使问题变得更加复杂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我正在尝试评估您的原理图和布局、但设计器像素化、很难做出决定。 此外、根据我所能知、布局上的指示符与原理图上的指示符不匹配。 您能否发布更高分辨率的图片并验证布局是否确实显示了正确的 IC?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这一点更清楚一点、FL1和 FL2是 NFE61PT472C1H9L、它们是 LDO 和电路板上输出连接器之间的唯一器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我不会看到实现有任何问题。 您说它的工作时间大约为预期的30%;您说的是、大约30%的电路板工作正常、还是您更换 LDO 并在同一电路板上使用新器件重新测试?  

    您是否曾尝试捕获启动的范围截图? 这似乎不太可能、但我想知道+/- 24V 电源是否过冲或类似的情况、从而导致启动时出现过压情况。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    组装板我尝试通过使用回流焊炉替换 LDO 来对板进行返工、但任何返工板都无法正常工作、似乎可以正常工作、也可以不工作。所有测试中的+- 24V 电源都是相同的。 感谢您花时间浏览  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是否可能是电路板制造错误? 如果已经不工作的电路板仍然无法与新器件配合使用、那么这似乎是最好的解释。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须进行三重检查、但此时它似乎是最可能的问题、谢谢