This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570示例代码或驱动程序代码

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118141/bq25570-bq25570-example-codes-or-driver-codes

器件型号:BQ25570
Thread 中讨论的其他器件: MikroElektronikaCC1352R

您好!

我在 BQ25570上构建了电源管理设计。

为了加快和简化开发、我是否可以获得任何 BQ25570示例代码或驱动程序代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    BQ25570是一款独立器件、只需外部电阻器即可设置稳压和 OK 信号阈值。  因此、示例或驱动程序代码不相关。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heff、

    感谢您的回复。

    BQ25570无需 MCU 即可工作、对吧?

    您能否向我展示它的最低要求(连接)、以便让它能够处理:

    "太阳能电池面板"电源输入;

    可充电锂电池;

    3.3V 直流输出终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    数据表图24是您的应用的最小原理图。  如果没有主机/MCU、/EN 可接地。  VOUT_EN 可以连接到 VBAT_OK、以便降压转换器的3.3V 输出仅在电池高于 VBAT_OK 阈值时才会打开。

    以下链接中的设计电子表格可帮助您调整电阻器的大小。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc484

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的新传感器器件基于此点击板

    https://download.mikroe.com/documents/add-on-boards/click/solar-energy/solar-energy-click-schematic-v100.pdf

    这基于 BQ25570。

    我还根据其说明将太阳能电池板连接到连接器 TB1、并将微型锂可充电电池连接到此咔嗒板的连接器 J1。  我在非常炎热的阳光下为所有的东西充电了大约2个下午。

    然后、我测量了其输出端子电压、该电压通常约为40mV 至50mV、而太阳能电池板端子和可充电锂电池端子上的电压约为100mV 至500mV。

    因此、如果我将其输出端子连接到 TI 1352R MCU、我的器件将无法为 TI 1352R MCU 加电、这需要最低1.8V 的电压才能工作、而我的器件的输出端子电压主要约为40至50mV。

    现在、我的问题是:

    • 此 MikroElektronika click 板中是否存在设计错误?
    • 如何对 BQ25570进行调优、使其能够输出2V 电压为 TI CC1352R MCU 加电?
    • 如何调节 BQ25570、使其能够为可充电锂电池充电、直至其电压达到标准3.3V?  此电池的充电容量被称为40mAh。

    谨致你,
    Timmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    该原理图包含所有必需的组件。  /EN 需要接地、VOUT_EN 需要连接高电平。  如果在电池充电时 VBAT_OK 设置一个电压范围、则 VBAT_OK=VOUT_EN 仅在电池处于您所需的良好范围内时才会打开降压转换器。  

    VBAT_OV 当前设置为4.066V。  Vout 设置为2.57V。  要更改这些值、您需要更改 R2和/或 R3以及 R7和/或 R8。  您可以通过以下链接中的电子表格来调整这些电阻器的大小。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc484

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我开始了解它如何与 mikroetronika 的支持合作。  我可以通过该 IC 和太阳能电池板为一个巨大的电容器充电。

    以下是我的新问题:

    1. 要启用 IC、必须使用3.3V 直流纽扣电池吗?  Mikroe 的支持告诉我这是强制性的。
    2. 此 IC 是否接受大约微安级的交流电作为有效能源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    关于1、没有3.3V 纽扣电池要求。  只要 VSTOR 大于1.9V、就会启用 IC 的升压充电器。  IC 由 VSTOR 供电。

    关于第2条,不  此 IC 只能接受高达5V 的直流电压和电流以及大约115mA 的平均输入电流。  请记住、充电器仅会升压、因此如果 VIN_DC=5V、则 VBAT_OV 必须大于5V。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的进一步解释。

    由于我正在设计一个自供电便携式设备、我们如何提供接地连接来启用此 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    如果/EN 连接到 VSS=IC GND、则 IC 将始终处于启用状态。

    此致、

    Jeff