This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:LM3435SQ

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127374/lm3435-lm3435sq

器件型号:LM3435

你(们)好

我们使用 LM3435、并将其与之前的电感计算方法相混淆。

那么、电感公式仍然适合该器件吗?

例如、我们的设置 ILED (max)将设置为1000mA。 我应该为我们的变化放置什么电感器值?   

应估算什么 ILED (min)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 电感器电流刚刚进入临界导电模式运行时、使用您给出的公式、而在 最坏情况下、电感器电流使用另一个公式。

    如果您已经确定了 ILED (MAX)、则可以在这种情况下首先通过以下公式计算 IL (AVG_MAX):

    然后将 IL (AVG)替换为 IL (AVG_MAX)、并使用值 VIN=2.7通过以下公式计算 D 和 L:

    当您获得 L 值时、使用 VIN=5.5V 来计算 D 值、并通过以下公式获得 VLED (min):

    通过这种方法、您现在必须先设置 IL (MAX)和 ILED (MAX)、但 IL (MAX)不适合设置、因此我建议您遵循我们的数据表指导、 首先确定 ILED (MIN)或将 L 设置为通用标准值(例如2.2uH) 并检查参数是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想、如果您可以确定 ILED (min)和 ILED (MAX)、则选择电感器将更加方便。

    因此、我建议您遵循以下流程:

    1.使用 VIN=5.5V 并选择 ILED (min)、通过以下公式计算电感值:

    基于 L 值和 ILED (MAX)计算 IL (MAX):(VIN=2.7V)

    3.按电感值和 IL (MAX)选择合适的电感器

    谢谢、

    此致!