This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16A:TPS7A1601ADGNR 和 TPS7A1601DGNR 之间的差异

Guru**** 2505735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16A, TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126613/tps7a16a-difference-between-tps7a1601adgnr-and-tps7a1601dgnr

器件型号:TPS7A16A
主题中讨论的其他器件: TPS7A16

您好的支持团队、

TPS7A1601ADGNR 和 TPS7A1601DGNR 在其预期用途方面有何不同?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、  

    TPS7A16A 是 TPS7A16A 的自旋产品、EN 电压要求和 UVLO 之间存在一些差异

    TPS7A16A EN 引脚:  

    与 TPS7A16相比:  

    此外、请注意 TPS7A16A 的建议压摆率。 这一问题在以下几次之前已经得到了解决:  

    (+) TPS7A16A-Q1:TPS7A16-Q1和 TPS7A16A-Q1之间有何差异? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    如果压摆率低于建议的1.5V/us、则使用任一器件都不会出现任何问题。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:
    感谢你的答复。

    我的理解如下。
    ・TPS7A16A 是 TPS7A16的一个引脚。
    ・与 TPS7A16相比、TPS7A16A 提高了 EN 快速上升能力。
    μs、两者均建议小于1.5V/μ s。

    如果可能、请告诉我 EN 上升速度快时会出现什么问题。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、  

    是的、您的理解是正确的。  

    如果压摆率足够快、则可能会禁用器件。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:
    我多次感到抱歉。

    如果 EN 下降得太快、会出现什么问题?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、  

    我不知道下降沿是否存在任何问题。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:
    感谢您的支持。

    第6.3节中的内容为"上升"、而第7.3.1节中的内容为"上升和下降"。
    我想知道我是否应该担心"跌倒"。

    此外、在 TPS7A16数据表 SBVS171F 中、我找不到 EN 压摆率限制的任何说明。
    如果将其添加到数据表中会很有帮助。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、  

    我对延迟回复表示歉意。  

    虽然我不明白为什么秋天的时候会有问题,但是我正在等待球队的回应,以确认这一点。  

    我必须查看数据表并了解如何将其包括在内、但是、更新数据表并将其发布回网络确实需要一些时间。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:
    感谢您的报告。

    请告诉我、您是否有团队对"跌倒"的任何回应。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K  

    我对此有一些反馈。  

    主要问题是当具有第7.3.1节中所述的 PWM 时。 当在这些斜坡速率下发生多个脉冲时、器件可进入测试模式并下拉 Vout。  

    如果存在 Vin 且 EN 看到多个脉冲、则会发生这种情况、但是下降沿不应产生任何影响。 下降沿之后是非常常见的、因此在这里使用了语言。  

    关于 DS、是的、我同意、将此信息放在 TPS7A16上也很有帮助。 更新 DS 的时间线有时很长、但我将了解如何解决此问题以供将来参考。  

    最棒的  

    Edgar Acosta