This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bq76952

Guru**** 2462180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122459/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

1、即使电池(锂聚合物4.2V 额定电压)的电荷高于限值、我也已将 COV 0x9278 (52)、SOV 0x92CE (1004)、最小 CV 0x933B (B54)设置为芯片中的过压截止值。 除了上述内容外、还需要设置哪些其他可能的寄存器?

读取已平衡(0x0083)的活动电池时、它仅返回8位值(编程为16位值)、尽管我连接了16个电池、但似乎它仅平衡其中的8个。 我是否可以知道它在自动平衡模式下是在什么基础上实现平衡的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raghul、

    确保在 Settings:Protection:Enabled Protections A-C 中启用了保护功能 另请检查 DSG FET 保护寄存器。 技术参考手册中详细介绍了这些内容。  https://www.ti.com/lit/ug/sluuby2b/sluuby2b.pdf?ts=1659380884016&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76952 

    BQ76952无法平衡相邻电池。 下面链接的电池平衡应用手册对此进行了详细介绍。 这会将要平衡的电池数量上限限制为8。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa81a/sluaa81a.pdf?ts=1659373359843&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.谢谢。

    2.在充电过程中进行电池平衡时,我认为只有前8个电池平衡电阻器可以加热,其他8个平衡电阻器没有响应。 即使我探测到它、它在其他8个平衡电阻器上也没有压降。 因此、我读取(0x0083)寄存器、期望在哪个电池单元平衡16位值、但遗憾的是、得到的是8位值(例如:0xAA)。 正在充电的其他8节电池似乎没有进行平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raghul、

    您使用的是主机控制型平衡还是自主平衡?

    您能否检查未进行平衡的电池的电压是否高于电池平衡阈值? 它们可能不需要进行平衡、因此为什么不报告它们。

    是否还可以通过执行 fw_version()(命令0x0002)命令向我发送版本号?

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、    

       我将在自主模式下使用电池平衡。 我确信电池单元高于阈值水平。 fw_version()命令报告了:9576。 您能否告诉我、当读取0x0083寄存器时、预期的返回值是多少? 是8位还是16位值、因为我将获得8位值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raghul、

    我们的首席工程师今天就在外面。 他可以告诉我您的 FW_Version 是否是导致任何问题的原因。 我们明天会回来。


    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghul、

    hw_version()命令应返回9576。 FW_VERSION 命令应返回不同的结果、如0x36或0x24。 您能否再次阅读并告诉我结果?

    谢谢、

    Matt