This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:LMR23630AQDDAQ1&LMR23630ADDA 之间的 ESD 规格差异

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128122/lmr23630-q1-esd-spec-difference-between-lmr23630aqddaq1-lmr23630adda

器件型号:LMR23630-Q1

 关于 ESD 额定值规格如以下屏幕截图所示、Q1与非 Q1相同。  

请问 JS-001和 JEP155/157标准之间的区别是什么?

问题1.

Q1

非 Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoko

    这些是行业/汽车领域的两种不同 ESD 标准。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请理解该字段是不同的。 我真的想知道这两个不同标准的细节。  我无法找到免费文档 JEP155、但在数据表中、Q1和非 Q1 ESD 额定值看起来相同、即使标准不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoko

    我将进行内部检查并反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoko

    JEP155/157侧重于 ESD HBM/CDMcontrol、设计、应用等、而 JS-001侧重于 HBM 测试程序和测试设置。   您 可以在 JEDEC 网站中找到该标准。  主页| JEDEC

    自动和非自动器件具有相同的 ESD 电平是正常的。 我们为数据表中记录的内容留出了一些余量。 数据表中的值非常保守。

    此致。