This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:TPS7H5001

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5001-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129365/tps7h5001-sp-tps7h5001

器件型号:TPS7H5001-SP

有几个问题。

1.您能更详细地介绍一下数据表中有关计算 CCSR 的公式23吗?

2.此部件上的补偿与其他部件不同(补偿网络接地)。  是否可以使用类型3?

3.在补偿方面,如何保证足够的相位裕度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    CCSR 在电气特性中。 您可以使用这些数字


    我们通常建议对大多数航天级产品使用2类、但3类是可行的。 当输出电压接近基准电压时、就会变得很困难。


    3.如果您想确定器件的相位裕度、我建议先对其进行仿真。 我们无法"保证"相位裕度数足以满足您的应用需求、补偿公式可作为指南、帮助消除转换器频域中的极点和零点。 这种方法有助于确保有一个稳定的工作点、但并不总是会得出特定的相位裕度数。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    谢谢。

    由于 COMP 接地、反馈上还有其他 PWM/s、如何实现3类呢?

    此外、我使用示例中的贴图制作了一个新的原理图。  SIMPLIS 表示、无法找到子电路 TPS7H5001_SP 的定义。  我必须将其放在库中的某个位置吗?

    Knute

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    您下载了哪个原理图?
    我的理解是、它们在您下载时应该起作用。
    您是否删除了 F11窗口中的任何内容?

    我们的 COMP 接地的原因是它是一个 OTA 运算放大器
    此应用手册向您展示了如何执行此操作:

    https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf?ts=1661381303382&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    下载的原理图工作正常。  我复制了 TPS7H5001并将其粘贴到我的具有 MOSFET 和栅极驱动器的原理图中。  这是一个不运行的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    当您在 SIMPLIS 中复制 TPS7H5001-SP 模型时、您不会仅复制符号复制模型。
    F11窗口具有模型的内部逻辑。

    我建议将您的驱动器/FET 原理图复制到原始原理图中。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将模型从 F11窗口复制到另一个原理图、它工作正常。

    但是、我不相信效率计算。  它说它必须处于稳定状态、我认为它也在软启动上进行计算。  

    Knute

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    我不使用 SIMPLIS 效率工具、如果您对该问题的 SIMPLIS 支持论坛提出疑问、可能会更好。

    如果您对我们的车型有其他问题、您可以随时向他们提问。

    谢谢、
    Daniel