主题中讨论的其他器件: TIDA-010208
你(们)好
客户使用他们设计的 BQ76952板进行测试。 它们使用 非接触式±15kV 来测试 CAN 通信端口、并找到8。 9. 10针脚损坏。
总共测试8个、所有测试都有 相同的现象。
如何改善此问题?
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户使用他们设计的 BQ76952板进行测试。 它们使用 非接触式±15kV 来测试 CAN 通信端口、并找到8。 9. 10针脚损坏。
总共测试8个、所有测试都有 相同的现象。
如何改善此问题?
谢谢
星号
尊敬的 Star:
它们是否使用连接到电路板的电池进行测试? 引脚8、9、10是 BQ76952上的所有电芯引脚连接、这很奇怪、因为它们在 CAN 端口上测试 ESD。 我可以帮助查看他们的原理图、看看是否有任何明显的问题。
我对 BQ76952 (https://www.ti.com/lit/an/sluaa15/sluaa15.pdf )进行了测试,Ryan Tan 也对 TIDA-010208进行了测试,TIDA-010208是一种使用 BQ76952的参考设计。 我测试了超过+/- 15kV 的电压、没有任何问题。
此致、
Matt
尊敬的 Star:
是否对连接到电路板的电池进行测试? 我在您的回复中没有看到这方面的答案。 电路板上的任何组件是否损坏?
我确实在原理图中看到了一些问题、但这些问题可能与 ESD 测试失败无关:
此致、
Matt
尊敬的 Star:
我不确定这些特定引脚是如何损坏的、但我建议它们遵循我们在 EVM 和 TIDA-010208参考设计中使用的 ESD 保护指南。 本应用报告也可能对 您有所帮助:https://www.ti.com/lit/an/slua368/slua368.pdf
我还建议更正我在上一篇文章中提到的原理图(Regin CAP、VCX 引脚电阻器、CP1电容器)。
此致、
Matt