在新设计中、我希望使用 BQ21040电池充电器。 这是我公司在许多设计中使用的部件。 它的吸引力在于成本和独立运行的能力。 此新设计的关键在于、我们将使用的单节锂聚合物电池具有内置的100k NTC (Murata NCP15WF104F03RC)、而不是 BQ21040所需的10k。
是否有办法使100k NTC 与 BQ21040配合使用、以便它仍能在独立模式下运行并在合适的温度下打开/关闭? 可以在其周围使用的某种类型的电阻器网络?
感谢您提供的任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在新设计中、我希望使用 BQ21040电池充电器。 这是我公司在许多设计中使用的部件。 它的吸引力在于成本和独立运行的能力。 此新设计的关键在于、我们将使用的单节锂聚合物电池具有内置的100k NTC (Murata NCP15WF104F03RC)、而不是 BQ21040所需的10k。
是否有办法使100k NTC 与 BQ21040配合使用、以便它仍能在独立模式下运行并在合适的温度下打开/关闭? 可以在其周围使用的某种类型的电阻器网络?
感谢您提供的任何帮助。
您好、Darin、
基于所提供热敏电阻的规格(4250K 至4299K 的 Beta 版本、R - 100K @ 25C)。 遗憾的是、我不认为有一种简单的方法可以调整到这个新的电阻器。 热保护的工作原理是输出50uA 的偏置电流并在 TS 引脚上读取电压。 0C 的电压阈值约为1.25V、45C 的电压阈值约为0.275V、这大约与一个10K 电阻器对齐、β 为3370。
此问题的任何外部解决方案都可能需要另一个偏置电源或另一个与温度相关的电阻、我认为在您的案例中、这种电阻不符合仅使用提供的 NTC 的目的。 但我很难确定一个固定电阻器网络、该网络可以在0C 和45C 时调节电阻以实现预期的电阻或电压值。
此致、
Juan Ospina
谢谢你胡安。 我也很难找到解决方案、这就是我达成共识的原因。 我希望有人比我聪明