This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:器件未通电但存在 EN 信号时的影响

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129993/lmr33620-effects-when-device-is-unpowered-but-en-signal-is-present

器件型号:LMR33620

团队、

我的客户正在 新应用中使用 LMR33620。 在 LMR33620的 Vin 不存在但 EN 信号(3.3V)仍然存在的可能故障条件下、
这意味 着 LMR33620未通电、EN 为3.3V。  

  • 这是允许的吗?
  • 是否有任何副作用?

它们已经进行了电流测量、似乎没有增加的电流流入 EN 引脚。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们不建议在 EN 引脚上施加没有 VIN 引脚电压的电压。

    此器件的绝对最大值表中提到了这一点:EN < VIN+0.3V

    寄生器件可能会导通。

    如果无法避免此操作、则应将10k 电阻器与 EN 引脚串联。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank!