请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79612-Q1 我想使用两个 BQ7721603和两个 BQ79612-Q1配置24节串联 BMS。
应该如何配置它?
您有参考电路吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用两个 BQ7721603和两个 BQ79612-Q1配置24节串联 BMS。
应该如何配置它?
您有参考电路吗?
您好 Kentaro、
好的、请注意 BQ79612-Q1能够为通信提供 ASIL-D 功能安全等级。 您还可以将 BQ79612-Q1加倍、以避免使用两个不同的监视器进行设计、但这完全由您决定。 否则、我们没有任何有关在具有相同功能的显示器上加倍的参考示例。 系统设计人员应决定如何避免与两个器件发生冲突。 我想 让它们都连接到电池、并且具有完全独立的电路/GND 平面/或 PCB。 最初想到的只是几件事情、即小心处理两个器件向 MCU 发出的故障标记、并避免同时进行电池平衡。
此致、
泰勒