This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:使用低输出电容 MOSFET、无需电压和电流调节

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124461/ucc28740-no-voltage-and-current-regulation-with-low-coss-mosfet

器件型号:UCC28740

您好!

我设计的充电器电路适用于输入电压- 135至200V、输出电压= 130V 至200V、两个 CC 0.1A 和0.5A。 该充电器可与 MOSFET PN 配合使用、且在两种 CC 模式下均可正常工作:STP13NK60Z。 输入和输出电压的影响。 由于0.5A CC 存在热问题、我已将其更改为 PN:IPP65R190CFD7A。 在这种情况下、UCC28740不会启动并进入保护模式(VDD 在 VDDon 和 VDDoff 阈值之间斜升和斜降)。

我想知道哪个参数可能会影响控制器进入保护模式。 以及需要更改的内容。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我们正在审核您的查询、并将在几天内回复您。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回应、我们非常感谢您的早期支持。 期待很快收到您的回复。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我认为比较 aux 会更好。 两种情况下的绕组波形。 可能需要为新开关重新设计缓冲器、这可能无法有效地减少开关节点振铃、并且可能会导致过压/过流故障、从而导致重新启动现象。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    感谢你的答复。 我已在工作和非工作条件下捕获以下波形:

    具有 STP13NK60Z MOSFET

    ->VDS (黄色)& VCS (蓝色)& VDD (粉色)

    ->VDS (黄色)& Vs 引脚(蓝色)& VDD (粉色)

    IPP65R190CFD7A MOSFET

    ->VDS (黄色)& VCS (蓝色)& VDD (粉色)                         (放大)

            

    ->VDS (黄色)& Vs 引脚(蓝色)& VDD (粉色)                           

                                                                                                             (第二个脉冲)

                    

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您发送波形。 我将详细介绍这些内容、并按照今天早些时候的通话中所讨论的内容告知您。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    在我们通过电子邮件讨论此问题时、请告诉我是否可以关闭此主题。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    是的、我们可以在通过邮件进行讨论时关闭此主题。

    感谢为解决这一问题提供的广泛支持与合作。 感谢您的支持。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你