主题中讨论的其他器件: TIDA-010208
在电流检测或充电器检测中、BQ76952可以脱离睡眠模式。
我们使用低侧设计、在睡眠模式下、12V 栅极驱动器将关闭。 这意味着放电和充电 MOSFET 都将关闭。 LD 引脚是否可用于睡眠模式下的唤醒? MCU 的 GPIO 引脚是否设置为进行充电器检测。
在睡眠模式期间、MCU 将从 Bq76952的 REG1运行。 电源策略与参考设计 TIDA-010208有点相似、但具有低侧 MOSFET。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在电流检测或充电器检测中、BQ76952可以脱离睡眠模式。
我们使用低侧设计、在睡眠模式下、12V 栅极驱动器将关闭。 这意味着放电和充电 MOSFET 都将关闭。 LD 引脚是否可用于睡眠模式下的唤醒? MCU 的 GPIO 引脚是否设置为进行充电器检测。
在睡眠模式期间、MCU 将从 Bq76952的 REG1运行。 电源策略与参考设计 TIDA-010208有点相似、但具有低侧 MOSFET。
谢谢
您好、Nitin、
放电 MOSFET 为何会关断? 此外、可以通过更改 Settings:FET:FET Options [SLEEPCHG]寄存器位来修改 CHG FET 在睡眠模式下的行为、从而使 CHG FET 在睡眠模式下保持启用状态。
如果您要讨论从关断模式唤醒(这不同于睡眠模式)、低侧 FET 应用报告(https://www.ti.com/lit/an/sluaa84a/sluaa84a.pdf)的第7节将介绍如何解决这一问题。
此致、
Matt