请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HC30-Q1 您好!
由于浪涌电流在短时间内超过10A、因此电流限制始终在电源开启时有效。
如果可接受由于电流限制导致的系统电源启动延迟、此操作是否有任何问题? 电流限制计划在4A 左右。
谢谢、
Astro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于浪涌电流在短时间内超过10A、因此电流限制始终在电源开启时有效。
如果可接受由于电流限制导致的系统电源启动延迟、此操作是否有任何问题? 电流限制计划在4A 左右。
谢谢、
Astro