我想使用两个 BQ76952为24节串联电池配置保护功能。
这是可行的吗? 如果我使用两个 IC、应该如何配置它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kentaro、
是的、这是可能的。 这可以使用本技术文章 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-stack-battery-monitors-for-high-cell-count-industrial-applications 中介绍的低侧 FET 来实现
也可以使用高侧 FET 来完成、但可能会更复杂一些。 11月推出的 TI 参考设计将使用此实现。
以下 是之前有关此主题的 E2E 主题、可能会有所帮助:
此致、
Matt
您好 Kentaro、
如果将 DDSG 和 DCHG 引脚编程为逻辑高电平、则启用 FET、然后需要和电路(例如、如果任一器件上的 DDSG 为逻辑低电平、则将禁用 DSG FET)。 DDSG 和 DCHG 引脚也可配置为低电平有效、因此在这种情况下需要逻辑。
对于高侧 FET、顶部器件的电荷泵电压用于启用 FET、但 DSG FET 与顶部器件的 LD 引脚相对于、不应一直下降到下部器件的 VSS。 此设计会变得更加复杂一些。 该参考设计将解决类似的问题、应于11月推出。
此致、
Matt