This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131038/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

当 BMS /系统断电时、如何恢复所有设置参数/值。  bq76952是否具有闪存??  或者... 如何在测试模式下设置这些值 ??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    BQ76952没有数据闪存、因此将在器件上电时加载默认寄存器设置。 大多数用户已对其微控制器进行编程、以便在启动时加载寄存器。 但是、该器件还具有 OTP、因此、如果需要使用设置为器件上电、您可以将寄存器设置编程为 OTP。  

    您可以在器件数据表中阅读有关 OTP 功能的更多信息、并在在线产品文件夹中阅读 TRM。 还有一份应用报告、其中更详细地介绍了 OTP 编程过程: https://www.ti.com/lit/an/sluaa32a/sluaa32a.pdf 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特:  

    谢谢你。   我们现在将尝试 OTP。 构建示例。
    顺便说一下,我们是否可以要求 TI 分销商在生产时编写 OTP??