大家好、我使用 LM2735从具有3.9V 输出的电池获取17.5V (180mA)电压。 负载通过外部信号开启和关闭、并由用作恒流源的 OPA 控制。
在没有负载的情况下、直流/直流稳压器的行为非常好、几乎没有任何纹波/噪声/尖峰。 当我打开负载时、输入(VIN)和输出端的电压会下降。 输出端的压降几乎为1V、 而输入端的压降几乎相同、为1V。
粉色信号是打开和关闭负载的脉冲。
黄色信号是电压输入(预线圈)
蓝色信号是电压输出(到负载)
输入端的压降
输出端的压降
我在输入端使用两个22uF 电容器: JMK107BBJ226MA-T
我使用的线圈为22uH: NRS5030T220MMGJ
二极管为 :MBR0530-TP
我在输出端使用一个10uF 电容器: GRM188R61E106KA73D。 (我有一个100nF 的并联噪声、但我可以轻松地将其替换为另一个10U)
输出端还有一个100uF 的大钽电容器: TPSD107K020R0085。 由于在连接负载时在输出端生成振荡锯齿波形、因此将其移除。 在下一幅图像中、您会看到问题。
此外、由于示波器检测到直接连接到实验室电源的输入端的压降、因此会发生一些黑色的神奇现象、但电源不会显示此类压降。 这不是电流限制问题、因为即使我将电源的电流限制增加到最大值、问题也会保持不变
PCB 布局如下:
输入电容器放置在非常靠近电感器输入的位置。
靠近 VIN DCDC 放置的输入电压的去耦电容器
SW 引脚、来自电感器的输出和来自二极管的输入尽可能靠近。
它是一个4层电路板、IN1和 IN2是接地层。 TOP 是大多数信号、底部用于使能信号。
希望您看到我可能遇到问题的地方。
谢谢你。