请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 主题中讨论的其他器件: TIDA-01505、 PMP41009
您好!
在选择可用于此反激式转换器(UCC28740)的变压器时、我需要一些帮助、该转换器能够将输入电压升高到15V、2A、输入电压为1kV。 WEBENCH 给了我这个变压器。
我想知道、如果我使用这些变压器(ZB1432-CL)或(WA8759)中的任何一个、我的设计是否会产生相同的结果。
除了我指定的变压器外、请告知我是否可以使用其他变压器。
此致、
Ikenna。