This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:应用部分数据表中 R3的用途是什么?

Guru**** 450750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130922/tlv62569-what-is-the-purpose-of-r3-in-the-datasheet-in-the-application-portion

器件型号:TLV62569

数据表中应用部分的 R3 (499kOhm)有何用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    器件的 PG 引脚需要一个上拉电阻器将其连接到任何小于5.5V 的电压轨。 这就是数据表显示 PG 引脚通过 R3连接到 Vin 的原因。

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    是否还有其他相关问题?

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在一切都很好! 谢谢你。