This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060-Q1过流

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058234/lm5060-q1-lm5060-q1-overcurrent

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

大家好、  

我们知道、LM5060使用 VDS 的 SENSE 和 OUT 引脚来提供过流保护。   但 MOSFET Rdson 随温度变化很大。

您能否仔细检查以下设计是否正常? 一般来说、使用高精度感应电阻器代替 MOSFET Rdson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    感谢您的支持!

    我们已经探讨了这一选择。 挑战在于 VDS 诊断在启动期间无法正常工作。   控制器在启动期间不会响应过流故障。

    什么是应用用例和加载? 您是否需要 Q100器件?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是自动 ADAS 的 cECU。 LM5060-Q1用作输入浪涌保护和过流保护。 我们需要 Q100器件。  

    您是否意味着该功能在数据表中的7.4.1加电序列中不起作用?

    [引用 userid="276203" URL"~/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum 1058234/lm5060-Q1-lm5060-Q1-Over流/3915022#3915022"]VDS 诊断在启动期间不会像往常一样工作。 [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 在上电序列期间、保护不起作用。  

    为了提高精度、您可以添加与  https://www.ti.com/lit/an/slvaes2/slvaes2.pdf 中的图13类似的串联 INA 器件

    此致、Rakesh