This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:充电问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058348/bq24090-charging-issue

器件型号:BQ24090

大家好、

问题:使用 BQ24090时、发现一些产品充电时的预设电流值仅为前10S 充电的一半、而在大约10S 充电后、充电变为正常。 用示波器获取 NTC 电压值、发现电压值异常。

对于 TS 引脚角度、现在锂电池使用的 NTC 为10K 欧姆 B 3435、测得的 NTC 为8.2K 欧姆、处于规范要求的电阻范围内。

  1. 客户想知道 NTC 电压异常的可能原因是什么?
  2. 当出现此异常电压时、充电 IC 在多大温度下充电可能会出错?
  3. TS 引脚的逻辑是什么?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃