This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS64200:1V2和-2V5逆变器使用陶瓷电容器?

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS64200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060528/tps64200-using-ceramic-capacitors-for-1v2-and--2v5-inverter

器件型号:TPS64200

对于正常的降压配置、建议在使用极低 ESR 陶瓷输出电容器时使用额外的 R1b 电阻器。 该值应为2-4 x R1。

使用 TPS64200创建1V2降压稳压器时、没有 R1?

在创建-2V5逆变器时、是否也建议使用 R1b、如果是什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我正在处理您的请求、并将在明天之前提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请允许我感谢您的耐心和理解。

    参考 数据表中的图23、逆变器应用使用47uF X7R 陶瓷电容器、而不是 钽电容器。

     我从数据表典型示例中了解到、逆变器应用中不需要额外的 R1b。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    还有其他问题要问我吗?  

    我想知道您的应用是否需要降压控制器、或者我们可以建议使用一些更新的降压转换器作为替代方案。

    TPS64200 是一款相当旧的器件、我不建议在较新的设计中采用该器件。

    此致、  

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我确实需要这个转换器来进行新设计、之所以选择这个转换器、主要是因为可用性。 在这个设计中、我实际上需要其中4个降压稳压器、从这个降压稳压器中、必须用作逆变器。 因此、如果您有更好的优惠、请告诉我。 2022年将主要是原型(< 200)、但从2023年开始、我们将至少需要4 x 5k 和上升。

    我的输入电压大约为6V、我需要3V3/200mA、1V2/200mA、2V5/50mA 和-2V5/50mA

    期待收到您的建议。 请记住、价格和可用性同样重要。 效率降低了那么多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您需要降压控制器还是降压转换器?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好是转换器、但这取决于价格和可用性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将接管 Febin。
    我将查看我们的产品系列、看看我们是否有相同价格范围内可用的替代产品。

    您将在明天收到我的反馈。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将关闭此主题。

    让我们继续通过电子邮件进行讨论。  
    您应该已经收到了我的电子邮件。

    此致、
    Alex