This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:I_FB

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566231, TPS54J061, TPS543620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060421/tps566231-i_fb

器件型号:TPS566231
主题中讨论的其他器件: TPS54J061TPS543620

您好、TI、

请注意、上面的器件的 I_FB (典型值/最大值)是多少? 是否可以将其添加到数据表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、为什么需要该值? 数据表中通常不显示数据。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuchang、

    I_FB 会影响输出设定点电压。 I_FB 越大、输出设定点电压升高的程度就越高。 此参数始终包含在 TI 直流/直流转换器数据表中(例如、请参阅 SLVSES3A 第6页或 SLVSBB8B 第5页或 SLVSDV2第6页等)。

    请阐明 TPS566231的 I_FB (典型值/最大值)、以便评估其对输出设定点电压的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bernhard、

    我对您的评论有点困惑、即"I_FB 越大、输出设定点电压上升的幅度就越高"。 是否要在反馈分压器的中点和 FB 引脚之间添加一个电阻器? 否则、我会说 PCB 上反馈布线的电阻几乎不会影响设定点电压。 与600mV 电压基准相比、UV 电平压降的影响太小。

    顺便说一下、我假设您可能对基准电压精度有非常高的要求。 如果是、我建议您选择 TPS54J061 (在整个温度范围内精度为+/-1%)或 TPS543620 (在整个温度范围内精度为+/-0.5%)。 这两个6A 器件具有更好的基准电压精度、更适合具有高输出电压精度要求的应用。 TPS566231面向经济高效的市场、在室温下的精度为+/-1%。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我不是指额外的电阻器。 FB 引脚所需的任何电流需求 I_FB 均通过标准反馈网络中的顶部电阻 Rtop 电阻器 Rtop 获取。 这会导致 Rtop 上产生额外的压降、从而由于反馈操作而提升输出电压、在这种情况下、反馈操作会尝试将反馈电压调节至例如 V_FB=0.6V。 举例来说、如果 Rtop = 100kΩ μ A 且 I_FB (max)为1µA μ A、则在最坏情况下、这会将输出电压提升0.1V。

    因此 I_FB 通知 Rtop 的选择;较大的 I_FB 希望相应地减小 FB 电阻值、以限制其对输出误差的影响(正如您提到的、这也会受到 V_FB 精度的重大影响)。

    这是一款相对较新的 TI 器件、因此我预计 I_FB 为1nA (典型值)和100nA (最大值)、因此当 Rtop 约为10kΩ Ω 时、贡献确实应该可以忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    是的、感谢您的解释。 有道理。 IFB 的泄漏电流主要是由于器件内部 ESD 的泄漏。 对于 TPS566231的 ESD 结构、泄漏电流非常小。 正如您在数据表中看到的、我们建议的组件中的最大 Rtop 高达220k Ω。

    顺便说一下、我们可以在内部与团队核实价值、稍后我们将向您提供反馈。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    我在内部进行了检查、I_FB 大约 为±10nA。