This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:LM5046 Vgs 不稳定

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059026/lm5046-lm5046-vgs-unstable

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他器件:LM5026

降级器、

我的客户将 LM5026用于600W 直流/直流转换器设计、VIN/Vout 如下:

输入电压、36~75V

输出电压、12V;输出电流60A

起初、当负载为0.5A 时、发现 Vgs 存在 不稳定 的波形问题、

因此、将电路图中的 IC 驱动器电阻更改为0r 后、10A 输出可保持每48%的占空比、但接地的栅极放电电阻仍保持不变。

波形 显示  了半负载25A 的高-低侧 Vgs 占空比、将会出现不稳定的情况、我想问您可以提供什么对策。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我不能完全理解" Vgs 不稳定"。  您是指占空比快速变化(闭环控制/补偿问题)还是 Vgs 的最大电平发生变化。

    在任一种情况下、我首先检查电流限制的电平(CS 引脚上的电阻器)。  电流限制设置是否足够高、可支持25A 或更高电流?

    第二、我要将客户设计与此参考设计进行比较: AN2126 LM5046八分之一砖型参考设计。  此参考设计在12A 电流下的输入电压为36V 至75V、输出电压为12V。

    https://www.ti.com/lit/an/snva474b/snva474b.pdf?ts=1638544152070&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5046%253FkeyMatch%253DLM5046

    此外、他们是否使用 LM5046设计工具来分析他们的设计和组件选择?

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc500

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    Vgs 不稳定意味着在 输出电流25A 时、HO1和 LO1中的栅极波形不是每个45%的占空比、您可以在下面看到它们。

    我想检查 LM5046是否需要栅 极电阻 Rg51~Rg54? 或者有任何会导致该波形的 IC 参数。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为栅极电阻器不是必需的。

    关于占空比的不平衡、我在这里收到了一些反馈;

    1)需要测量 IL 并确保上升斜坡的数量等于下降斜坡。  我们怀疑 IL 失衡并导致占空比不匹配。  有关正确的波形、请参阅数据表中的图12。

    2)它们在斜率上的连接、CS 看起来就像在使用无电流限制斜率的电流模式控制。  请参阅数据表图11a。  IL 可能不平衡的一个原因是 斜率补偿不正确。  我相信 Excel 设计电子表格可以帮助确定良好斜坡补偿的值。

    3) 3) IL 失衡的另一个原因是环路补偿不稳定。  他们应该检查 COMP 电压、看看它是否会导致不平衡。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    关于不平衡占空比问题、已经解决了、但目前发现 IC 无法对占空比进行相移。
    当前 RD1=34K、RD2=43K、T1=80uA
    2.当低电压36V 输入时,输出12V 不能添加到满负载50A
    3.当输入为36V 低压时,输出可调节为10V,并可添加至50A 满负载
    4.当低电压进入36V 时、12V/50A 的电感器电流接近饱和、两个输出电感器 LE1的并联连接不会改善。
    5.36V 输入电压和48V 输入电压、占空比限制为0.48
    6.调整 COMP 和斜率不能改善

    请帮助检查 在36V 的低压线路输入电压下、无法将添加到满载50A 中、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它在输入电压为36Vin、每半个周期的电流为40A 时的占空比为48.2%。 这意味着您的占空比被用完。 要获得50A、您需要降低变压器 NPS 匝数比或增加您的 VIN。

    另一种方法是减少 RD1和 RD2、从而减少死区时间。 但您需要进行测试、以查看死区时间是否变得过短。

    我认为降低 NPS 是解决方案。