This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:半自动模式

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059922/tps23861-semi---auto-mode

器件型号:TPS23861

您好!  

您能为我提供半自动模式的建议吗?

1) 1)如何进入半自动模式:

数据表显示 了数据表中7.5.11运行模式寄存器的模式选择。 是否有其他寄存器可用于进入半自动模式? (例如7.5.13检测/分类使能寄存器、7.5.10从器件地址寄存器/D7位(自动)。

2) 2)如何重新启动检测/分类:

用户是否应设置7.5.17检测/分类重启寄存器以重新启动检测/分类?

3) PoE Plus:

PoE Plus 是否可以在半自动模式下使用? 如果是、请告诉我如何启用

4) 4)错误检测:

如果在 TPS23861中引起了一些错误、用户应该参考哪个寄存器?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    请查看以下我的答案:

    1) 1)如何进入半自动模式:

    数据表显示 了数据表中7.5.11运行模式寄存器的模式选择。 是否有其他寄存器可用于进入半自动模式? (例如7.5.13检测/分类使能寄存器、7.5.10从器件地址寄存器/D7位(自动)。

    [PX]配置寄存器0x12可设置运行模式。  

    2) 2)如何重新启动检测/分类:

    用户是否应设置7.5.17检测/分类重启寄存器以重新启动检测/分类?

    [PX]在自动模式和半自动模式下,只要启用检测和分类(0x14)并且您不将操作模式设置为关闭或禁用检测和分类,则每次打开端口时都不需要重新启用它们。  

    3) PoE Plus:

    PoE Plus 是否可以在半自动模式下使用? 如果是、请告诉我如何启用

    [PX]您需要在寄存器0x21中启用2个事件分类。  

    4) 4)错误检测:

    如果在 TPS23861中引起了一些错误、用户应该参考哪个寄存器?

    [PX]错误在寄存器中报告:0x06 ~0x0B

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一分钱、

    非常感谢您的建议。  请允许我确认您的意见1)。

    -用户在0x12寄存器中设置"11"半自动-自动模式
    -如果启用了0x14处的检测/分类、用户无需设置0x18寄存器
    - 外部 CPU 可以控制 何时 将 AUTO 位(0x11寄存器中的 D7位)清零。

    以上是否正确?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    请参阅下面我的评论。

    -用户在0x12寄存器中设置"11"半自动-自动模式

    [PX]是的。


    -如果启用了0x14处的检测/分类、用户无需设置0x18寄存器

    [PX]是的。 将端口设置为关闭模式后、检测/分类也将被禁用。 在这种情况下、您需要通过寄存器0x14重新启用检测/分类。


    - 外部 CPU 可以控制 何时 将 AUTO 位(0x11寄存器中的 D7位)清零。

    [PX]即使设置了 AUTO 位、仍可以使用 CPU 更改配置。