This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:MOSFET 选择问题

Guru**** 2501785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, CSD18563Q5A, CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060372/lm5145-mosfet-selection-problem

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5ACSD19534Q5A

大家好

我们在以下条件下使用 LM5145
VIN=15V~36V
Vout=12V
Iout=5A
FSW=300kHz
环境温度高达70度
我们选择的 CSD18563Q5A 高侧和低侧是相同的
LM5145是否选择高侧和低侧 MOSFET 需要特别注意关断延迟时间和下降时间等参数、以避免高侧和低侧同时导通。
由于成本问题、可以选择 CSD19534Q5A?
LM5145的14ns 自适应死区时间控制能否防止高侧和低侧同时导通、例如、选择 MOSFET 关断延迟时间大于14ns 的 MOSFET (CSD19534Q5A)?
CSD19534Q5A 关断延迟时间20ns +下降时间6ns >14ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    使用100V FET 时没有问题。 自适应栅极驱动器可以管理这一点。 但是、考虑到 Qrr 等较高、效率可能会降低 请查看 LM5145快速入门计算器。 您可能可以使用不同的60V FET。

    此致、

    Tim