请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ14201H 您好!
我在 Tina 中仿真基于 LMZ14201H 的电路。 我使用数据表中显示的图8-1设计。
Vout=5V、Vin=12V 在1ms 内从0V 上升到12V、Rent =100k、Renb=17.3k
我从 TI 网站获得了 LMZ14201H SPICE 模型、 即 LMZ14201H 未加密 PSpice 瞬态模型
结果:
VEN 信号始终处于~2V
Vout 为0V
问题:
我是否使用了正确的 SPICE 模型?
为什么 Ven 始终处于~2V 且 Vout=0V?
谢谢
David