主题中讨论的其他器件: UCD3138CC64EVM-030
您好!
我尝试启动 UCD3138PSFBEVM-027并提供380V、0.4A 电源、但接收到的输出为0V。
提供电源后、D26二极管提供"指示闪烁信号(不稳定)"、D4 (AC_Good)呈绿色闪烁。
我有几个与此相关的问题:
我遵循了用户手册中提到的所有步骤以及其他校验和步骤。 (如下面的屏幕截图所示)。
请告诉我:如果我在固件转储过程中遗漏了任何其他步骤?
2. 在 UCD3138PSFBEVM-027上使用 UCD3138CC64EVM-030时、是否特别需要通过 USB 接口适配器将其连接到计算机?
3、为了正常工作、需要遵循哪些步骤/附加检查、以免 烧毁/损坏评估板。
在执行 UCD3138PSFBEVM-027用户手册中提供的步骤后、用户会出现什么问题?
注意:我在未连接负载的情况下测试了 EVM、并通过万用表检查了输出电压(0V)。