This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:打开和关闭充电器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132300/bq24296-switch-charger-on-and-off

器件型号:BQ24296

您好!

我正在研发一款使用 BQ24296充电器为其内部锂离子电池充电的器件。 该器件通过降压转换器从24V 汽车电池汲取电流、该转换器将5V 电压馈入充电器的 VBUS 中。

为了保护汽车电池、我们希望器件在电压低于22V 时停止消耗电流。 在这种情况下、器件必须使用其内部电池工作。 只有当汽车蓄电池的电压高于24V 时、它才可以再次开始使用汽车蓄电池。

此器件有一个连接到充电器的微控制器、并且能够测量汽车电池的电压。 遗憾的是、降压转换器始终启用(硬接线)、我们无法修改 PCB。 是否有办法强制 BQ24296使用电池为器件供电、而不从 VBUS 消耗电流(即使 VBUS 上有5V 电压)? 我们似乎可以将充电器设置为 HiZ 模式、但我不确定这是实现我们所需功能的正确方法。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guigui、您好!

    如果要强制充电器提供电池电源、可以使用主机控制器的 I2C 通过 REG00[7]将 REGN LDO 置于 HiZ 模式。

    REG00[7]

    该位的默认值为0b、因此如果 BQ24296复位、REGN LDO 将根据 数据表第9.3.1.3.1节中列出的3个要求导通。 如果您的汽车电池电压低于22V、 则需要在复位事件后将 REG00[7]重写为1b。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的解释。

    但是我意识到这不会起作用。 主机控制器由充电器 SYS 供电、因此、当启用 HiZ 且内部电池最终耗尽时、主机将无法再次禁用 HiZ 来为电池充电、整个器件将卡住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guigui、您好!

    很高兴我能回答您的问题!

    您需要为主机提供外部电源、以便根据您的设置始终控制充电器、除非您的降压转换器能够同时为充电器和主机供电。

    此致、

    James