This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:输出纹波

Guru**** 2796755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132504/tpsm41625-output-ripple

器件型号:TPSM41625

大家好、团队、

TPSM41625数据表图8-2显示了12V 输入电压、0.95Vo 和25A 电压时的输出纹波。 它显示了大约20mVpp 的输出纹波。

我们能否通过调整 Fsw、Cout 等来将输出纹波降低到10mVpp 以内?

我的目标是在输入电压为12V、输入电压为1Vo、40A 时小于10mVpp (两次卡住)、我想确认 TPSM41625是否可以实现这一目标。 如果有测量数据、也会非常有用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过使用高开关频率和调整电容、可实现12Vin、1Vout、40A 的10mVpp!

    此致、

    Britton