This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126405/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的 TI Guru:

1.在 Cell16和 Cell15之间实际使用电池的理由是什么? 它与 DDSG 和 DCHG 线路的振荡有何关系?

2.为了防止除电池16和电池15上的实际电池之外的 DDSG 和 DCHG 线路振荡并将放电 MOSFET 的体二极管阈值电流增加到100mA,还需要遵循哪些其他必要的设计准则?

提出上述问题的原因是、尽管遵循了上述设计指南、但 DSG 和 DCHG 线路仍在切换。  

谢谢、此致、

andteerteth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandteerth、您好!

    在 Cell16和 Cell15之间连接电池很重要、但它与您描述的问题无关。 内部平衡 FET 电路的结构需要这样做。 如果 VC16短接到 VC15、则无法启用顶部电池(VC15和 VC14之间)中的电池平衡开关、因为该开关是 NFET、需要更高的电压才能工作(从 BAT 汲取)。  VC16将 PFET 用于其电池平衡开关、因此它不需要更高的电压、但它是唯一使用 PFET 电池平衡开关的电池、其余所有电池都使用 NFET。 在数据表的第8.2节中、如果仔细查看功能方框图、您将看到这一点。

    对于您的问题、如果您可以收集日志文件以查看 DDSG 和 DCHG 信号切换的原因、这将很有帮助。 如果您能够连接到 BQStudio、则可以单击"Registers"屏幕上的"Start Log"按钮来记录此行为。 最好检查是否触发了保护或体二极管保护是否开启。 最好还能查看寄存器设置(在 BQStudio 数据存储器窗口中单击导出)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的详细答复。 它帮助我解决了这个问题。