在此设计中、我使用了两个 TPS544C25RVFR 直流/直流控制器-一个用于1.1V DDR5 VDD、另一个用于0.82V CXL 控制器 Vcore。 我在这两个电路设计中使用了 WBDesign 在线工具。 由于负载和电压不同、它们的电路相似、但 FB、COMP 和 RT 电路中的注释值不同。
根据 WBDesign 在线工具生成的电路、它们对 Vset 的用法不同:
- VSET 用于1.1V DDR5 VDD–启动= 133K 1%
- VSET 不用于0.82V CXL 控制器 Vcore–它上拉至 V_BP3。
根据 TPS544C25RVFR DS、加电/复位 Vout 可在使用 VSET 时由 Rset 或在不使用 VSET 时由 EEPROM 进行设置。
问题:
1、对于未使用 VSET 的应用、TI 是否有用于 EEPROM ISP 编程的工具? TI 是否具有用于超大规模生产的预编程服务?
2、对于使用 VSET 时的 Rset 值、以下 VOUT 值是否仅支持启动选项? 如果不是、什么 Rset 值可以将 Vout 设置为0.82V?
3、根据上表、对于1.10V 输出电压、Rset 应为121K 1%、WBDesign 工具生成的原理图和 BOM 为何使用133K 1%?
谢谢!