This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:问题

Guru**** 1862030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133276/lm5030-questions

器件型号:LM5030

大家好、

我的客户在他们的项目中使用 LM5030 (Vin=48V、Vout=210V/1A)、您能帮助回答以下问题吗?

 LM5030在轻负载(或无负载)时的工作模式是什么?它是断续模式吗?

2. 数据表上建议的功率范围为15W 至150W,如果功率为210W 是否有风险?

3.SNVA548本文档建议的频率范围为100K 到1M。 它们是否可以将频率设置为65KHz?

4.您能帮您回顾反馈环路的原理图吗?

感谢您的帮助!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

     LM5030在轻负载(或无负载)时的工作模式是什么?它是断续模式吗?

    • 您可能会在轻负载/无负载时看到脉冲跳跃、但不会在过载操作期间看到数据表中定义的断续模式。  

    2. 数据表上建议的功率范围为15W 至150W,如果功率为210W 是否有风险?

    • 只要您的功率级能够处理预期的电压和电流、就没有风险。 您可以使用 TI 功率级设计器来验证您的功率级。 <P<150W could be based on theLM5030 internal gate drive capability. 1515的建议 例如、在210W 时、您可能需要具有更高栅极电荷的较低 RDS (on) MOSFET、而1.5A 电流可能不够。 如果是这种情况、您可以考虑使用外部栅极驱动器。

    3.SNVA548本文档建议的频率范围为100K 到1M。 它们是否可以将频率设置为65KHz?

    • 不确定、因为建议的最小值为100kHz。 65kHz 的工作频率将需要 RT=83.6 kΩ -构建它并查看?

    4.您能帮您回顾反馈环路的原理图吗?

    • 所有占位符看起来都正确、但我不确定为什么需要额外的极点/零点(用红色圆圈标出)。 在峰值电流模式控制下运行的推挽式拓扑可使用您具有的标准类型2补偿器进行补偿(用蓝色圆圈标出)、这就是所需的全部。 如果不需要额外的红色电路、我假设您可以对其进行 DNI。 TI 功率级设计器还具有控制环路补偿工具、可帮助您对控制环路建模。

    此致、

    Steve M