This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:PSpice 模型

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065445/ucc28019a-pspice-model

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UCC28019

大家好、

请问我们是否有 UCC28019A PSPICE 模型? 我注意到、在 TI.com 上、我们只有 UCC28019 PSPICE。
我的客户使用  UCC28019A 作为 PFC 控制 器、希望我们为他们的仿真提供 PSPICE 模块。

如果上部问题的答案是否定的 然后、请分享您的评论、如果 我们在将 UCC28019 PSPICE 用于  UCC28019A 实际电路时应该注意到什么、因为  UCC28019A 具有比 UCC28019更好的动态响应
谢谢。

此致、
利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yazhu

    关于模拟模型、需要美国团队来帮助您找到它。 请允许因假期而延迟回复。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    明白、谢谢。

    此致、

    Yazhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yazhu、

    未为"A"版本创建新的 PSPICE 模型。 请参阅随附的、了解 A 和非 A 之间差异的摘要:

    e2e.ti.com/.../UCC28019-vs.-UCC28019A.pdf

    但愿这对您有所帮助。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我的客户希望在 Saber 中使用 UCC28019 SPICE 模型、并希望我们支持未加密的 UCC28019 SPICE 模型。 请您帮助检查我们是否可以支持该功能?

    谢谢。

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    我将看到我是否可以找到并共享未加密的 PSPICE 模型。  我将通过内部电子邮件与您联系 、以继续本次讨论。

    此致、
    射线