主题中讨论的其他器件: TPS65988、 LM5176
您好!
我们使用 LM34936在我们的应用中生成5V 输出。 我们针对以下要求生成了 Webench 设计
VIN (最小值)=4.5V
Vin (max)=24V
Vout=5V Iout=4A
Webench 设计。
如果 Vin=12V 和 Vin=15V、Vout=7V 和 PG=0V
如果 Vin=9V、我们将获得5V 输出(PG=高电平)、但电感器会被大量加热(60'C)
您能否查看原理图。

谢谢、e2e.ti.com/.../LM34936_5F00_sch.pdfe2e.ti.com/.../LM34936_5F00_DESN.pdf
Anushree