请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22998 你(们)好!
我尝试在 我们的一个项目中使用 TPS22998、该项目是根据 其数据表(数据表链接)提供的单通道负载开关。
制造商 器件型号:TPS22998RYZR
因此,为了创建封装/验证互联网中已存在的库,我无法在 ti 中找到此器件的封装尺寸文档。
问题:
- 在数据表中、没有关于此器 件采用 WQFN-HR (RYZ) 10引脚封装的尺寸详细信息。
- 在 TI 网站 上、"查找封装 "搜索为我提供 了 WQFN-HR 封装大纲文档(此处链接至文档 )、其中包含13个引脚(包括外露焊盘)、与 TPS22998RYZR 数据表中的引脚不匹配。
- 在 本部件的产品存储页面中 ,在 CAD/CAE 符号下,我转到了超文本网页,在那里我可以下载此部件封装文件,但无法确认/验证尺寸是否正确!!
那么,是否有任何合适的文档具有我可以参考的封装尺寸??