This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:如何优化电源设计以适应不断变化的负载?

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065679/tps61170-how-to-optimize-power-supply-design-to-adapt-to-changing-loads

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: LMR36520

你(们)好 用于电源和通信的客户总线需要24V 电压。 当在需要升压的场合使用 TPS61170时、会出现异常噪声、初步认为这是由输出电容器(MLCC)的压电效应引起的。 但是、在某些降压情况下使用 LMR36520时没有噪声。 您能 帮助回答以下问题:

对于快速变化的负载、  控制器是否有任何可能导致噪声问题的关键参数? 换言之、应考虑控制器的哪些参数?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    我想我们已经通过电子邮件对此进行了讨论、 并且在与其他同事讨论后也获得了分析结果。 如果有任何不明确的情况、欢迎发送电子邮件进行进一步讨论。  

    BR、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    好的。 我只是想请更多人提供建议、以避免 在我们的想法中遗漏任何内容。

    非常感谢您的帮助。

    BR、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    有关 TPS61170的威胁将始终分配给我在 E2E 上的团队、您可能需要在其他芯片或论坛中发帖、其他团队也可以看到它。 我是否可以问此设计是针对哪个 EE 或套接字和 卷?

    如有任何疑问、请随时向我发送电子邮件。

    BR

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的提醒。

    EE 是风扇线圈控制器。 让我们通过电子邮件讨论更多内容。

    BR、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。

    新年快乐!

    BR

    俞宗怡