This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:输出电压降

Guru**** 2797955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064557/tps650864-vout-drop

器件型号:TPS650864

大家好、

我的客户在其新项目中使用 TPS6508641RSKT。 问题是每个输出都有较大的压降。

测试波形、如下所示。

您能否帮助查看原理图并提供一些解决问题的建议?

谢谢!

e2e.ti.com/.../TPS6508641_5F00_module.pdf

在测量波形中、上行/下行是指 VIN_12V 通电和关断时每个输出电压的性能波形。
此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

     感谢您的参与、祝您节日愉快。 我们的工程团队目前的人员配置有限、目前已到1月3日。 我们将在1月7日之前提供反馈

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    感谢您使用 E2E! 我们提供了原理图和布局检查清单、客户可以使用该清单 来查看他们的设计。 您可以在产品文件夹中的技术文档下找到它。 以下是直接链接 :TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A)。 检查清单完成后、请将 以下要求的信息发回给我们、以便我可以提供其他支持:

    • 它们为什么 SoC 供电?
    • 您能否在.zip 文件夹中发送测量波形?

    由于圣诞节和新年假期,答复可能会从12/21/22-1/23推迟

    谢谢、

    Brenda