This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:UVLO 和可调迟滞

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064570/lm5025-uvlo-and-adjustable-hysteresis

器件型号:LM5025

您好,

我们使用 LM5025和电源要求 来使输入电压为15Vdc、

 由于 LM5025的最小工作输入范围为13Vdc、因此 Hence 无法将 输入 UVLO 设置为低于 13V。

我们已在13.8V 下测试输入 UVLO 并在16.2V 下恢复、即输入 UVLO 和恢复迟滞大约为2V

请告知我以下内容:

1) 1) 如何将 输入 UVLO 的迟滞调整为13.8V 并在14.8V 时恢复、即输入 UVLO 和恢复迟滞大约为1V

2) 2)我们根据 输入 UVLO 应用手册实现了类似的电路、如下所示

R10:54.9K

R11:10K

C11:1uF

R12:9.09K

3) 3)我们可以 在  输入电压低于13V 时运行 LM5025?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)和2) 分压器 R10和 R11上的导通。 但关断需要使用叠加方法、因为 UVLO 会向电路提供20uA 的电流。 我的计算表明您需要在 R12上短路(R12 = 0)。 R10 = 54.1k、R11 = 11k、以实现在14.8V 时导通、在大约13.8V 时关断。

    3) 3)如果您希望在输入电压小于13V 的情况下运行、可以从 LM5025上断开输入电压、并在8到15V 之间为 LM5025 VCC 提供外部电压。