This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:CCS 固件下载问题

Guru**** 1999175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063391/ucd3138accevm149-ccs-firmware-download-problem

器件型号:UCD3138ACCEVM149
主题中讨论的其他器件:UCD3138A

 使用 UCD3138A EVM。 Fusion Digital Power Studıo 具有频率和保护限制、这对于正在进行的项目是不可用的。

因此、我唯一的选择 是通过 CCS 更改固件中的参数、并通过 CCS 再次将新固件下载到 EVM。

IM 卡在使用 CCS 将基本(默认)固件下载到 UCD 上。

我启用了 JTAG 引脚 并在 CCS 的调试部分设置了"片上闪存"设置。

在 CCS 中将 UCD3138A 配置与 cyclone_A.cmd (作为链接器)搭配使用。  

构建项目后,我将尝试将.out 文件下载到 UCD。

 下面显示了发生的错误。  

使用固件上的默认设置,我将获得此日志。

此外,当我构建项目时,我会收到以下警告。

  固件下载过程失败的原因是什么? 我缺少什么?  

(正如我在尝试下载的固件之前提到的、这是 LLC_HB_M ü Fİrmware 的非触控版本。)

谢谢、

EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EFE、CCS 不支持下载到 UCD 器件。  我们建议使用 UCD31xx 器件 GUI 和 PMBus 接口。   

    以下是对这种方法的良好视频介绍。   https://training.ti.com/getting-started-ucd3138-digital-power-controller-tools

    您可以在此处找到与本实验相关的代码:

    https://www.ti.com/tool/UCD-TRAINING-LABS

    您可以在此处下载这些工具。  我怀疑您已经下载了 Power Studio、但我建议使用器件 GUI 进行下载和调试。  您必须检查它以确保它已安装在安装过程中。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我发现 固件的输出格式应为"COFF"。  

    我正在以"eabi"格式而不是"COFF"格式构建固件。 我认为这是固件下载问题的原因。

    当我尝试使用"COFF"输出格式构建 LLC 固件时、我会遇到以下错误。

    除了中断文件的代码状态之外、不更改任何其他内容(在"eabi 和"COFF"格式中、intterupts 的代码状态均更改为"32")、 项目以"eabi"格式成功构建。

    正如我在从 TI 网站下载 LLC 固件之前所述。

    在不更改任何内容的情况下、我未能以"COFF"格式构建项目、而成功地以 "eabi"格式构建项目。

    为了以 COFF 格式成功构建项目、应该更改什么?

    我做了什么错或缺少什么?

    提前感谢、

    EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要以 eabi 格式构建它并使用 PMBus 下行加载程序。  CCS 下载程序不支持 UCD、我们不支持在 COFF 中编译。