This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:两个电路之间的差异

Guru**** 2199010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74722-Q1, LM74721-Q1, LM74720-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064479/lm74720-q1-difference-between-two-circuit

器件型号:LM74720-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74722-Q1LM74721-Q1

大家好、

两个电路之间的区别是什么? 似乎只有 Q1客户仍然可以实现负载保护。 ?需要添加 Q2 Δ I

720/721/722有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    Q1和 Q2 FET 的方向存在差异。 体二极管的方向不同。

    Q1 FET 是反向电流阻断、输入反极性保护所必需的

    在 使能低电平、OVLO 等条件下、需要 Q2 FET 来实现正向电流阻断

    以了解 LM74720-Q1、LM74721-Q1和 LM74722-Q1之间的差异。 您可以将  LM74720-Q1视为基础器件

    1. LM74720-Q1 + VDS 钳位功能= LM74721-Q1   
      • LM74721-Q1允许在 ISO 脉冲1的情况下实现无 TVS 运行
    2. LM74720-Q1 +更快的栅极驱动强度= LM74722-Q1
      • LM74722-Q1适用于更快的栅极导通条件、例如200kHz 交流超压波形的整流