This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:BQ771809封装选项

Guru**** 2506135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063673/bq7718-bq771809-package-options

器件型号:BQ7718

大家好、

根据数据表、  BQ771809只有 DPJ 封装选项、 但客户更喜欢 DGK 封装。

BQ771809还具有 DGK 封装选项吗?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果它未显示在产品页面或数据表中、我们不太可能为器件提供 DGK 封装。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    如需了解数据表、我们提供了适用于 BQ771803、BQ771818和 BQ771825的 DGK 选项。

    但是 、我在 TI.com 上仅找到 DPJ 封装选项。 我是否可以了解这背后的原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您提到的这些器件具有特定的客户需求、需要 DGK 封装并满足我们的业务要求。

    您能否通过电子邮件向我提供有关业务案例(数量/变化日期等)的更多详细信息、以查看此处的业务案例是否合理? 这 不仅仅是一个技术问题。