This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:bq3060应该使用哪个接口模块?

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060, EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063625/bq3060-which-interface-module-should-i-use-for-bq3060

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他器件: EV2400BQEVSW

你(们)好

我正在寻找 bq3060的接口模块。
EV2300是否已停产? 我在 TI 网站上找不到它。
我认为 EV2400未连接。
如果还有其他方法、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

       EV2400应与 EV2300兼容、您是否尝试过它?

       如果您使用的是 bqEVSW、请下载以下软件

       支持组件、使特定的 TI 软件(bqEVSW)能够与 EV2400-SLUC.ZIP 配合使用     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    安装您告诉我的程序不会连接到 BQ3060。

    您可以使用 BQ3060连接哪个接口模块?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

      接口模块是 EV2400、当您将目标器件 bq3060与 EV2400连接并启动 bqEVSW 时、是否弹出任何消息?