主题中讨论的其他器件:LM62460
你(们)好
我在 PCB 上尝试连接的电路:在我的第一个 PCB 上、该电路不能按预期工作、 我接收2.8V 而不是5V、RESET 引脚为低电平、指示 IC 处于故障状态。
在第二个 PCB 中、我看到电压上升到5V 以上、 并且未进行调节。
我的 BOM 与随附的 BOM 非常相似。 我不确定此问题是否是因为我的组件不匹配? 或者、它可能是某种 其他问题。 请告知我应该查找哪些内容来查看哪些因素会导致器件不稳定。
谢谢
Yuval
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在 PCB 上尝试连接的电路:在我的第一个 PCB 上、该电路不能按预期工作、 我接收2.8V 而不是5V、RESET 引脚为低电平、指示 IC 处于故障状态。
在第二个 PCB 中、我看到电压上升到5V 以上、 并且未进行调节。
我的 BOM 与随附的 BOM 非常相似。 我不确定此问题是否是因为我的组件不匹配? 或者、它可能是某种 其他问题。 请告知我应该查找哪些内容来查看哪些因素会导致器件不稳定。
谢谢
Yuval
您好!
您是否使用的是 LM62460的固定或可调型号? 从您的 WEBENCH 设计中、似乎您已将 FB 直接连接到 VOUT。
我是否可以假设 您在 PCB 设计中使用的是 LM62460Q5RPHRQ1?
您能否加倍检查以确保您的输入电源不受电流限制?
此外、您能否提供 PCB 布局或 PCB 顶视图图像以供查看? 确认所有组件均已使用适当的焊锡膏正确焊接。
粗略地看一下您的设计、您会发现该电路似乎没有任何令人震惊/奇怪的东西。
此致、
Jimmy