This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:上电时的浪涌电流

Guru**** 2505205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063176/tlv755p-an-inrush-current-at-power-on

器件型号:TLV755P

尊敬的先生/女士

我的客户对其产品执行 LDO 启动测试。 他发现 、当 Vout 的电压上升(上电)时、Iout 的电流将非常大。 峰值= 728mA、超过500mA 的时间为220μs μ s。
这种现象是否正常?
下面是客户的电路图和测试波形。

我们探测 VCC、EN、VDD、Iout

此致、

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

             浪涌电流的曲线看起来确实很典型。 该器件具有设置为725mA (典型值)的内置电流限制、因此看到728mA 的峰值并不奇怪。 使用软启动电容器或减少输出电容器有助于降低浪涌电流。 但是、该器件没有 NR/SS 引脚、并且您已经在使用建议的最小输出电容(1uF)运行、因此除非可以选择添加外部组件、否则请确保您的 PCB 设计能够处理此浪涌电流。 以下链接更详细地描述了浪涌电流: https://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf?ts=1639750345879&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特