This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:输出电压下的开关频率为5V

Guru**** 2510475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062366/tps53515-switching-frequency-at-output-voltage-is-5v

器件型号:TPS53515

您好!

我的客户测量的 Fsw 大约为800kHz。 VIN=12V、VOUT=3.3V。

根据数据表、它显示了输出电压为3.3V 时的 FSW 规格典型值。

您能否在输出电压为5V 时提供 Fsw 规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    FSW 选择和提供的规格基于表1中所示的电阻分压器分压比、并且 与输出电压无关。

    谢谢、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IDE、

    很抱歉,让我再次澄清我的问题。

    我的问题是我客户的硬件设计是600kHz、但测试结果是大约800kHz。

    由于数据表中的 Fsw 规格基于 Vout=3.3V。

    我的客户设计是 Vout=5V、因此我们应该预计 Fsw 将高于600kHz、对吧?

    如果是、当 FSW 硬件设计为600kHz 时、Vout=5V 的 FSW 规格是什么? 或者、您是否有任何可以提供给我的客户供参考的仿真/测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      您的客户使用的电阻分压器分压比(RDR)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顾先生、

    随附的是客户电路。 分压器顶部为249k Ω、底部为107k Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    客户是否检查了实际电阻?  

    正如 Tomoya 提到 的、提供的 FSW 选择基于电阻分压器分压比、该分压比应与输出电压无关。