This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:IC 在连接到不断变化的负载时产生噪声。

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062103/tps61170-the-ic-makes-noise-when-connected-to-a-changing-load

器件型号:TPS61170

您好!

如标题中所述、无论轻负载或重负载如何、当连接到变化的负载时、tps61170都将产生噪声。 通常的原因是什么? 可以有人帮助我查看原理图吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    变化负载的变化频率是多少? 如果频率为 20Hz-20kHz、它将处于 人耳歧视范围内并能听到噪声。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    负载实际上是一个通信电路。 通信频率为1k-4kHz。 这确实是一个关键考虑因素、但如何解决此问题或证明器件的性能没有问题?

    我将通过电子邮件向您发送原理图和其他信息、请帮助您进行分析和审查。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    我可以帮助查看升压设计、以检查是否存在任何问题或疑虑。 但我认为1-4kHz 通信电路负载将主动产生可闻噪声并影响系统。 如果负载较小、TPS61170将降低频率以提高效率

    此致、