This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:是否只能使用 PWM 模式?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061623/tps61177a-does-using-with-pwm-mode-only-is-possible

器件型号:TPS61177A

1.我们能否仅使用具有 PWM 控制功能的器件? 因为我的板没有可用于 I2C 的接口

2.它是否适合9个 LED 灯串、3个 LED 串联(对于每个 LED、最大值为20mA、VF 3.2V)、因此将所有 CS1至 CS1组合在一起?

3.在上述情况下,我们能否将总背光电流控制在180mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol Gosavi

        1.是的、只能在 PWM 模式下工作。

       2.是的、可以将 CS1组合到 CS1、但由于可能的电流不均、因此更建议选择具有更多通道的器件。

       3.是的