您好!
我的客户使用 TPS560200DBV 将12V~14V 的输入电压降至3.3V、并将其提供给 MCU。
正如您在原理图中看到的、对于 EN 引脚 、客户设计了 一个 MMR1+MMR2的基准电压;此引脚的使用是否正确?
谢谢、此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户使用 TPS560200DBV 将12V~14V 的输入电压降至3.3V、并将其提供给 MCU。
正如您在原理图中看到的、对于 EN 引脚 、客户设计了 一个 MMR1+MMR2的基准电压;此引脚的使用是否正确?
谢谢、此致
嗨、Rock!
此引脚的使用正确。 但它建议在 MMR2中并联一个齐纳二极管。 因为 引脚 EN 的绝对最大电压为7V。
BSR-MV
Shuai
您好、Shuai Fan
1.正确的是让引脚 EN 悬空吗? 即:取消 MMR1和 MMR2。 是否有风险?
如果仅取消 MMR2、会发生什么情况? 即:让 EN 引脚通过一个200K 欧姆的电阻连接到 VCCP (12V 至14V)。 在这几年中、我们已成功解决了20万个数量的问题。 遗憾的是、我们在上周制作了新的4个样本、但烧毁了2个 TPS560200DBV。 TPS560200DBV 的年数为200K、上一周的数量是否有所不同?
谢谢、此致
您好、奥迪!
请通过电子邮件联系我们: fan-shuai@ti.com 。
BSR-MV
Shuai
您好、Shuai Fan
几分钟前我已经向您发送了电子邮件。
BR、
奥迪
你好!
它可能是屏蔽的。 请向我们提供您的电子邮件地址。
Shuai